我们今天能为您提供什么帮助?

NSX100m/160m最多能加多少个电气附件?

问题描述:
NSX100m/160m最多能加多少个电气附件?

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

NSX100m/160m(断路器和隔离开关)最多可以装2个指示触点(1OF+1SD+1个电压脱扣线圈(欠压脱扣线圈MN或分励脱扣线圈MX),带micrologic4.1脱扣单元的还可以安装一个外挂式的SDx