我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSXm带拨动手柄的开孔尺寸是多少?
问题描述:
NSXm带拨动手柄的开孔尺寸是多少?

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

带拨动手柄3P的开孔尺寸是81*47mm(w*h),4P及带漏电保护的开孔尺寸是108*47mm(w*h),详见下图。需注意的是带漏电保护的若配了SDx触点,由于SDx触点是拼装在断路器右侧,故此时的开孔尺寸为126*47mm(w*h),详见下图。

NSX100/160m mic4.1带SDx尺寸: