我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX100m/160m 如何实现漏电报警指示?
问题描述:
NSX100m/160m 如何实现漏电报警指示?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

Micrologic 4.1脱扣单元可通过SDx模块实现过载报警、过载脱扣、漏电报警、漏电脱扣指示。

过载报警(SDT105):电流高于整定电流Ir的105%

过载脱扣指示(SDT):断路器因过载脱扣

漏电报警(SDV80):漏电电流高于漏电电流阈值I△n的80%

漏电脱扣指示(SDV):断路器因漏电故障脱扣