我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SMC模块怎么与NSX断路器安装?
问题描述:
SMC模块怎么与NSX断路器安装?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

LVSMC13配合于Compact NSX 100A-250A,

1. 需要先将塑壳出线侧下端头的螺母M8与SMC的下端头螺母M6对调一下;

2. 将SMC模块垂直插入断路器的出线侧;

3. 用内六角工具紧固接线端螺钉,扭力为:10N.m

LVSMC23配合于Compact NSX400A-630A,

1. 将SMC模块垂直插入断路器的出线侧;

2. 用内六角工具紧固接线端螺钉,扭力为:50N.m