我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX插入式断路器配相间隔板还需要什么附件?
问题描述:
NSX完整的插入式断路器配相间隔板要额外订螺母

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

插入式断路器可以配相间隔板,须注意以下情况:

(1)如果客户采购的NSX100/160/250完整插入式断路器需要配相间隔板,需要单独订购相间隔板+插入式底座适配器+螺母(LV429234/LV430554)。

(2)如果客户采购的是NSX100/160/250固定式断路器配的插入式套件需要配相间隔板,需要单独订购相间隔板+插入式底座适配器。因为本体在安装插入式套件的时候会多出螺母,正好可以再次利用。

(3)如果客户采购的是NSX400/630插入式断路器(无论是完整的还是分体式的)配相间隔板,需要单独订购相间隔板+插入式底座适配器。