我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DL1CE024与DL1CE024NSP有什么区别?
问题描述:
DL1CE024与DL1CE024NSP有什么区别

所属产品线:
Harmony XB2; Harmony XB4

解决方法:

DL1CE024与DL1CE024NSP都是24V,BA9S的白炽灯泡,功能上没有区别,在销售数量上有区别,DL1CE024最小销售量是10个,DL1CE024NSP最小销售量是100个。除了DL1CE024与DL1CE024NSP外,还有DL1CE048与DL1CE048NSP,DL1CE130与DL1CE130NSP。