我们今天能为您提供什么帮助?

XB5PUSB3的功能,接口形式及外形是什么样的?

问题描述:
XB5PUSB3的外形,接口方式,外形

所属产品线:
Harmony XB5

解决方法:

XB5PUSB3是USB/USB的接口转换模块,通过USB接口使USB存贮器直接与柜体内产品相连,无需打开柜体即可采集更新数据或程序,更简单更高效。安装面板前后均为USB接口,USB 3.0 A-A,Ø22毫米开孔安装。外形图如下:

详细信息见Datasheet