我们今天能为您提供什么帮助?

XB5KS2**带灯蜂鸣器的灯是常亮还是闪亮?

问题描述:
XB5KS2**带灯蜂鸣器的灯怎么亮

所属产品线:
Harmony XB5

解决方法:

XB5KS2**带灯蜂鸣器的蜂鸣器通过不同接线可以实现持续(变更前2+和3接线, 变更后X1和X2接电源)或间断蜂鸣(变更前1+和3接线,变更后X1+S和X2接电源),蜂鸣器和灯是一个电源供电,所以蜂鸣器持续蜂鸣时灯常亮,蜂鸣器间断蜂鸣时灯闪亮。

变更前接线图                                 变更后接线图