我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVBC21与XVBC07有何差异?
问题描述:
XVBC21与XVBC07有何差异?

所属产品线:
Harmony XVB

原因:
XVB如何选灯座模块?

解决方法:

XVBC21包含XVBC07(灯座)和XVBC081(灯盖),当选择有闪光放电模块时,只需要选择灯座XVBC07即可,顶部不需要灯盖,当选型不含闪光放电模块时,不仅需要灯座XVBC07,顶部的灯柱模块还需要灯盖XVBC081。