Video:如何重置NBRK0750的root账户密码?
问题描述:
重置NBRK0750的root账户密码所属产品线:
Netbotz解决方法:
首先通过随机自带USB线缆连接控制台端口和电脑的USB口,
打开超级终端软件,新建连接,起个名称选择图标,选择正确COM口。
通信参数,115200波特率,8位数据位,无奇偶校验,1位停止位和无数据流控制。
断开并重新连接设备电源,5s以内按下任意按键。
输入以下三个指令:
env set resetpwd true
env save
boot
等待系统重启。
重启完成后登陆root账户,按提示输入新的root账户密码,再次输入密码确认。
再次断开并重新连接设备电源,5s以内按下任意按键。
输入以下三个指令
env set resetpwd false
env save
boot
等待系统重启。
重启完成后即可通过重置后的密码访问。
是否有帮助?