我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:通过EcoStruxure Power Commission进行PM5350功能设置
问题描述:
通过EcoStruxure Power Commission进行PM5350功能设置

所属产品线:
EcoStruxure™ Power Commission software

解决方法:

本视频介绍了如何利用EcoStruxure Power Commission设置PM5350的电力系统类型、CT变比、VT变比等参数。