我们今天能为您提供什么帮助?

NSX塑壳断路器相不平衡保护工作原理和不平衡度计算方式?

问题描述:
MIC2.2/2.3M和MIC6.2/6.3E-M脱扣单元相不平衡保护工作原理和不平衡度计算方式?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

相不平衡保护:

Iavg=(I1+I2+I3)/3,Ik unbalance(%)=(Ik-Iavg)/Iavg*100%,其中Iavg为平均电流,Ik为1,2,3相中最大不平衡相电流。

如果最大电流不平衡值高于相位不平衡保护电流阈值 Iunbal ,则启用 tunbal 时间延迟,延时结束后断路器脱扣。

MIC2.2/2.3M:启动期间:A:激活启动。B:一旦超过不平衡电流阈值,便激活保护时间延迟。C:0.7 秒的固定时间延迟结束后发生保护脱扣。 稳定运行期间:A:激活启动。B:一旦超过不平衡电流阈值,便激活保护时间延迟。C:4 s的固定时间延迟结束后发生保护脱扣。

MIC6.2/6.3E-M:启动期间:A:激活启动。B:一旦超过不平衡电流阈值,便激活保护时间延迟。C:0.7 秒的固定时间延迟结束后发生保护脱扣。 稳定运行期间:A:激活启动。B:一旦超过不平衡电流阈值,便激活保护时间延迟。C:可调的时间延迟结束后发生保护脱扣(1-10s可调,默认4s)。

启动和运行期间分别参考图I和图II

注:1,相不平衡保护无法禁用;2,启动和运行阶段均处于激活状态