我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EZD、NSX、CVS400-630,漏电只报警不跳闸的断路器,怎样测试漏电只报警不动作的状态?
问题描述:
EZD400带漏电只报警不跳闸的断路器,上端三相有电,按T测试键,漏电无反应。

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

EZD、NSX、CVS400-630,漏电只报警不跳闸的断路器,其漏电的延时时间是固定5-10S,所以当测试时,上端三相进线有电的情况下,需要按住漏电模块上的T键5S左右后,R键才会弹出来,SDV的触点才会动作。