我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX断路器的控制单元Micrologic E可以读取全部电能值吗?
问题描述:
NSX断路器的控制单元Micrologic E可以读取全部电能值吗?

所属产品线:
Compact NSX

原因:
当电能以 MWh、MkVARh 或 MVAh 为单位显示时,所显示的值包含 4 个数位。

解决方法:

可以,NSX的E型控制单元,当电能以 MWh、MkVARh 或 MVAh 为单位显示时,所显示的值只包含 4 个数位。那么具体的电能值超过4位如何显示呢?下面以图中所示的案例来举例,实际全电能值为11318kWh,显示为11.3MWh,剩下部分需要按右键显示,为1318kWh。