我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX塑壳断路器安装BSCM模块时需要注意哪些问题?
问题描述:
NSX塑壳断路器安装NSX接线附件与BSCM模块时需要注意哪些问题?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

1.当NSX接线附件与BSCM模块同时存在时,NSX接线附件占用的是SD的位置,此时NSX接线附件可以采集SD的状态;BSCM模块在NSX100~250壳架时占用的是OF2与SDE的位置,在NSX400~630壳架时占用的是OF4与SDE的位置,此时BSCM模块可以采集OF与SDE的状态,但不能采集SDV的状态,并且安装BSCM模块时需要安装SDE适配器,SDE适配器具体配置信息参照FAQ (FA150417);

2.当NSX接线附件单独使用时,在NSX100~250壳架时占用的是OF2的位置,在NSX400~630壳架时占用的是OF4的位置,此时NSX接线附件背后的触点不起作用。