RM35S0MW转速测量继电器的过速或欠速的阈值该如何设置?
问题描述:
如何设置RM35S0MW转速测量继电器的过速或欠速的阈值?所属产品线:
Harmony 控制继电器解决方法:
RM35S0MW测量范围在面板上显示为时间,与频率和转速的对应关系如下表:
| 周期 | 频率 | 转速 |
| 0.05-0.5s | 2-20Hz | 120-1200RPM |
| 0.1-1s | 1-10Hz | 60-600RPM |
| 0.5-5s | 0.2-2Hz | 12-120RPM |
| 1-10s | 0.1-1Hz | 6-60RPM |
| 0.1-1min | 0.017-0.178Hz | 1-6RPM |
| 0.5-5min | 0.0033-0.033Hz | 0.2-2RPM |
| 1-10min | 0.0017-0.017Hz | 0.1-1RPM |
| 周期:被测脉冲信号的周期 | ||
| 频率:周期分之一,每秒钟转多少圈 | ||
| 转速:频率乘以60s | ||
RM35S0MW继电器只能单独设置为欠速或过速,施耐德目前没有测量转速超过1200RPM的继电器产品,如果有应用需要超过这个转速,就需要使用减速机,将被测物的转速降到继电器能够检测的范围内。
例如:测量速度是900RPM,其频率就是15Hz(900/60),需要设置的周期就是0.067s(1/15),面板上的range旋钮要选择0.5s的档位,value旋钮要选择13.3%。
是否有帮助?