我们今天能为您提供什么帮助?

LAD703*/LA7D03*这类热继远程复位模块的控制电压范围是多少?

问题描述:
LAD703*/LA7D03*这类热继远程复位模块的控制电压范围 脉冲控制时间

所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

LAD703*允许的控制电压范围是0.85-1.1Uc。

远程脱扣或电气复位装置LA7D03或LAD703线圈保持通电的时间取决于休息时间:

1秒脉冲持续时间,9秒休息时间;

5秒脉冲持续时间,30秒休息时间;

10秒脉冲持续时间,90休息时间。

最大脉冲持续时间为20秒,休息时间为300秒。

最小脉冲持续时间为200毫秒。