我们今天能为您提供什么帮助?

LC1D四极接触器能否用于DC-1至DC-5直流负载类型?

问题描述:
LC1D四极接触器能否用于DC-1至DC-5直流负载类型?

所属产品线:
国产TeSys Deca 控制继电器

解决方法:

LC1D四极接触器分4NO,2NO/NC的产品。

4NO的可以用于直流负载,具体选型参考样本应用部分的DC-1至DC-5类别应用的数据。

2NO/NC的产品不能用于直流负载。首先,2NO / 2NC接触器不是为控制直流电动机而设计的,无法提供这些产品的DC2至DC5性能。另外2NO/2NC的产品,存在不重叠时间,不能用于双电源切换,不能保证常开点闭合时,常闭触点一定是断开的,存在两个回路同时接通的风险。