我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1D093**-LC1D65A3**弹簧端子的进口接触器可以插接普通螺钉端子的热继电器吗?
问题描述:
LC1D093**-LC1D65A3**弹簧端子的进口接触器可以插接普通螺钉端子的热继电器吗?

所属产品线:
进口TeSys Deca接触器

解决方法:

LC1D093**-LC1D383**弹簧端子的进口接触器不可以插接普通螺钉端子的进口热继电器,LC1D40A3**-LC1D65A3**弹簧端子的进口接触器与进口热继电器LRD325*-LRD365*可以直接插接,弹簧端子接触器和热继电器的外形结构与螺钉端子的不同,弹簧端子连接见下图: