我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LADR0延时辅助触点模块同一个型号的不同产品上面的延时刻度不相同是正常的吗?
问题描述:
LADR0延时辅助触点模块同一个型号的不同产品上面的延时刻度不相同是正常的吗?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

LADR0延时辅助触点模块是空气囊的延时原理,所以在产品后期会对每个产品进行单独设置,然后在每个产品前面打印出相适应的刻度标签。所以不同的LADR0它们的刻度是有可能不同的,属于正常现象。

类似的其它型号的延时辅助触点模块LADT*、LADR*、LADS*也是如此。