我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert Basic中交叉引用列表为什么是空的?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中交叉引用列表为什么是空的?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

出现这种现象的原因是此软件的交叉引用列表不能显示所有的变量使用情况,必须先用鼠标左键在程序段中选中一个元素,否则交叉引用表里面就是空的,例如选中%M7,下面列表中就有此元素的具体使用情况了,是作为触点还是线圈在交叉引用表里面一目了然地显示出来了。