我们今天能为您提供什么帮助?

Somachine Basic远程图形终端TMH2GDB中的双柱状图可以应用在什么场合?

问题描述:
Somachine Basic远程图形终端TMH2GDB中的双柱状图的应用场合

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

最典型的可以应用在通过模拟量控制变频器的输出,一个对应工程量,一个对应数字量,比如说0---32767对应4---20ma