我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德变频器如何设置定时限保护功能?

问题描述:
施耐德变频器如何设置电流定时限保护?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

ATV12电流定时限保护设置:

1,设置电流过载保护时间。进入CONF-FULL-IO-TOL应用过载延时。

2,设置过载电流值。进入CONF-FULL-IO-LOC应用过载阈值

ATV310电流定时限保护设置:

1,设置电流过载保护时间。进入CONF-FULL-200-207应用过载延时。

2,设置过载电流值。进入CONF-FULL-200-208应用过载阈值。

ATV212电流定时限保护设置:

1,设置电流过载功能激活。进入F--- —F615过转矩检测设置1.

2,设置过载保护时间。进入F--- —F618过转矩检测时间。

3,设置过载电流值。进入F--- —F616过转矩水平。

ATV320电流定时限保护设置:

1,设置电流过载保护时间。进入CONF-FULL-FLT-OLD-TOL过载时间检测。

2,设置过载电流值。进入CONF-FULL-FLT-OLD-LOC过载检测阈值。

ATV61电流定时限保护设置:

1,设置电流过载保护时间。进入【1.8故障管理】-【过载过程】-【过载时间检测】。

2,设置过载电流值。进入【1.8故障管理】-【过载过程】-【过流阀值检测】。

ATV630,930,340电流定时限保护设置:

1,设置电流过载保护时间。进入【5完整设置】-【常规监控】-【过载过程】-【过载延时响应】。

2,设置过载电流值。进入【5完整设置】-【常规监控】-【过载过程】-【过载阈值】。

ATV610电流定时限保护设置:

1,设置电流过载保护时间。进入【4完整设置】-【错误警告处理】-【过载过程】-【过载时间检测】。

2,设置过载电流值。进入【4完整设置】-【错误警告处理】-【过载过程】-【过载阈值检测】。

ATV630、930、340、610过程过载设置方法:过程过载设置步骤