我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48外接PTC传感器后,如何通过通讯读取相关状态?

问题描述:
ATS48外接PTC传感器后,可以通过通讯读取是否到达PTC保护阈值

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48外接PTC传感器后,可以通过读取扩展状态字2的Bit11位,判断是否到达PTC保护阈值,该位为0时未到达保护阈值,为1时到达保护阈值。扩展状态字2的逻辑地址W460。

只能通过通讯读取PTC是否到达动作阈值。