我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS48软起动器的运行时间可以复位为零吗?
问题描述:
ATS48软起动器的运行时间可以清零吗?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48软起动器的运行时间可以复位为0。复位方法如下:

进入drC菜单找到rPr参数,将rPr参数设置为trE,按ENT键确即可复位运行时间,复位完成后该参数自动返回到no。