我们今天能为您提供什么帮助?

为什么软起动ATS48C66Q面板显示电流值是钳表测量值的一半?

问题描述:
为什么软起动ATS48C66Q面板显示电流值是钳表测量值的一半?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

原因是软起动输出侧接线错误造成的。

ATS48C66Q出线端电流互感器上端和下端都有电缆接线孔。现场情况是软起动每个出线端子接两根电缆,其中一根电缆接到电流互感器上端电缆孔上(如下图红圈所示),另一根电缆接到电流互感器下端电缆孔。这样导致软起动互感器检测的电流就少了一半,因此面板显示电流值是钳表测量值一半。把互感器上面的电缆接到下端电缆孔上,电流显示就正常了。