我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212变频器使用Modbus起停,起动变频器的时候对控制字的赋值应是多少?
问题描述:
ATV212变频器使用Modbus起停,起动变频器的时候对控制字的赋值应是多少?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器的控制字地址是16#FA00,它的定义如下:

如果需要使用modbus通讯控制起停与调速,一般需要先将FMOD(频率设定源)与CMOD(起停命令源)设置为modbus,这时候控制变频器起动(正转),只需要将控制字Bit10置1即可,即对16#FA00赋值16#0400。

但是我们会发现,如果对控制字赋值16#C400也可起动变频器,16#C400是将Bit10/14/15都置1了,从上图可以看到,如果Bit14/15被置1,那么不论FMOD(频率设定源)与CMOD(起停命令源)如何设置,都可以使用modbus起停变频器。