我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器继电器输出设置为外部错误警告是什么意思?

问题描述:
ATV610变频器继电器输出设置为外部错误警告是什么意思?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

在ATV610变频器中,将错误与警告处理菜单中的外部错误分配设置为某一DI输入点,例如将外部错误分配设置为DI6,同时将外部错误响应设置为忽略报警,R2分配设置为外部错误警告。当接通外部故障信号即DI6信号有效时,变频器状态为Rdy,但报警指示灯会出现红色闪烁,实时警告信息为外部错误报警,此时R2继电器输出点R2A与R2C将闭合。