我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610、ATV630、ATV930变频器为何无法修改数字量输入点分配的功能?
问题描述:
ATV610、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器为何无法修改数字量输入点分配的功能?

所属产品线:
ATV610变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

输入输出菜单中的数字量输入分配参数是只读的,无法修改,设置的步骤是找到需要配置的功能,将该功能分配设置为某一数字量输入信号。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。