我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
变频器的输出滤波器和线路电抗器是同一装置吗?
问题描述:
变频器输出滤波器和线路电抗器可以相互替代使用吗?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

变频器的输出滤波器和线路电抗器不是同一装置,不能相互替代使用。变频器输出滤波器安装于变频器与电机之间,用于降低电动机端的dv/dt, 主要用于保护电动机;进线电抗器安装于变频器的进线侧,会增加线路的阻抗,主要用于抑制变频器对电网产生的谐波影响。两者的用途和感抗参数都有差异,不能相互替代。