如果变频器的启动端子DI1(LI1)损坏,可以通过其它端子来控制变频器的启停吗?
问题描述:
如果变频器启动端子DI1、LI1损坏了,如何处理?所属产品线:
变频器与软起动器解决方法:
施耐德变频器出厂都是2线控制,通过输入点DI1(或LI1)来控制变频器的启停,即DI1(或LI1)与24V接通时,变频器正转启动,DI1(或LI1)与24V断开时,变频器停止。
如果DI1(或LI1)损坏,用户不想更换变频器的输入输出卡,变频器不需要正反转运行,且有空余的数字量输入端子时,可以将反转功能分配给空余的数字量输入点,并调整电机的接线或变频器参数(不是所有变频器都有此功能参数)来改变电机的转向,通过以上方式可以替代DI1(或LI1)的启停功能。
说明:
特殊应用场合不能使用上述方式,例如起重提升场合使用制动逻辑控制(利用变频器控制制动器)时等情况。
是否有帮助?