我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器在本地模式时,如何在变频器运行中查看参数?
问题描述:
ATV310变频器在本地模式时,如何在变频器运行中查看参数?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310处于本地模式下,运行变频器后,不能进入菜单看参数。

本地操作模式下要想在运行变频器后能够进入菜单看参数,需要做以下操作:

一,先在未运行的状态下按退出键2S进入编程模式。此时变频器显示屏左边三个灯变为同时闪烁。

二,此时按面板启动按钮可以启动变频器,但是调频率无法在主界面调整,需要到REF菜单中调整,也可以进入其他菜单查看参数,按退出键2S也无法退出编程模式。只有按停止键停止变频器后,才能退出编程模式。