我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器模拟量AO1输出电机电流时,模拟量最大输出对应的范围是多少?

问题描述:
ATV310变频器模拟量AO1输出电机电流时,模拟量最大输出对应的范围是多少?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器模拟量输出AO1设置为“电机电流”后(216.0=129),模拟量输出最小值对应0A,最大值对应的不是电机额定电流,最大值对应的是2In。

In=变频器额定输出电流(变频器最大连续输出电流),可以通过变频器侧面铭牌信息上的参数查看In。

ATV310变频器最大连续输出电流是由内部的双档额定值控制的,出厂默认双档额定值【323】=01 为重载模式。

例如:

当ATV310HU55N4A设置为轻载模式时(323=00),In=16A。使用AO1输出4-20mA信号来指示电机电流:当模拟量输出4mA时,对应的电流是0A;当模拟量输出是20mA时,对应的电流是2×16=32A;

当ATV310HU55N4A设置为重载模式时(323=01),In=12.6A。使用AO1输出4-20mA信号来指示电机电流:当模拟量输出4mA时,对应的电流是0A;当模拟量输出是20mA时,对应的电流是2×12.6=25.2A。

注意:ATV310H037N4A到ATV310HU22N4A只有重载模式,没有轻载模式。