我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器参数915检测到故障1的状态有什么功能,和ATV310变频器的状态字ETA有什么区别?

问题描述:
ATV310变频器参数915检测到故障1的状态和ATV310变频器的状态字ETA有什么区别?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

310变频器通过查看915这个参数每个bit位可以知道发生故障1时,变频器当前的状态。915参数显示是16进制数,每个bit位含义如下图所示:

如上图所示,915参数bit位的定义和状态字ETA不同,除了bit3和bit12,其余的bit位都是表示状态字ETA某个位含义,或者扩展控制字ETI某个位含义。