我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过SoMove导出变频器被修改的参数?

问题描述:
如何通过SoMove导出变频器被修改的参数?

所属产品线:
ATV320变频器; SoMove

解决方法:

某些项目调试完毕后,需要项目存档,记录一些已修改的参数,可以使用SoMove导出这些被修改的参数,以下以ATV320为例介绍导出的方法。

1.在SoMove中可以查看已被修改的参数,被修改的参数后面有扳手图标。

2.选择要被导出的参数,如下:

3.选择导出的方式(以PDF导出为例):

4.导出的内容如下: