问题描述:
为什么在晶体管输出(DQ)上接上继电器后,ATV320系列变频器会显示NST状态?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
1.首先检查继电器接线是否正确,如下图,24V接到DQ+,DQ-接到继电器线圈一端,继电器线圈另一端接到COM。
2.再测量继电器线圈电流,ATV320的晶体管输出点和24V电源最大容量都是100mA,如果继电器线圈电流超过100mA,会导致24V电压被拉低,导致ATV320显示NST状态。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1.首先检查继电器接线是否正确,如下图,24V接到DQ+,DQ-接到继电器线圈一端,继电器线圈另一端接到COM。
2.再测量继电器线圈电流,ATV320的晶体管输出点和24V电源最大容量都是100mA,如果继电器线圈电流超过100mA,会导致24V电压被拉低,导致ATV320显示NST状态。
是否有帮助?