我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器使用外接面板VW3A1006、VW3A1007,定制参数SPD1、SPD2、SPD3能否设为默认显示?
问题描述:
ATV320变频器使用外接面板VW3A1006、VW3A1007,定制参数SPD1、SPD2、SPD3能否设为默认显示?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器选配VW3A1006/VW3A1007的外接面板时,定制参数SPD*可以保存设置在面板上,断电重启不会消失。对ATV320的固件版本要求V2.7IE31含以上。