我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320变频器的SPD1、APD2、SPD3可以在自带面板上设置为默认显示吗?

问题描述:
ATV320变频器的SPD*可以和ATV312变频器一样在自带面板上设置为默认显示吗?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器的版本必须为V2.9IE37#3及其以上的,才可以将SPD*设置为自带面板默认显示。之前版本的ATV320变频器虽然可以在面板上显示SPD*,但无法固定为默认显示,断电后即恢复为之前的默认显示参数。

V2.9IE37#3及其以上版本的ATV320变频器在NNO监视菜单中,进入SPD*参数按住旋钮2S确定,即可将SPD*参数设置为默认显示。

请注意:NNO菜单实际是MMO,变频器里面N代表M,在编程手册中搜索MMO才能找到这个菜单。