ATV630、ATV930、ATV340、ATV320、ATV32变频器加CANopen通讯卡后,如何观察通讯指示灯?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340、ATV320、ATV32变频器安装了CANopen通讯卡后,通讯卡上的指示灯的状态是怎么样的?所属产品线:
ATV320变频器; ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
ATV320、ATV32变频器插上CANopen通讯卡后,通讯卡上指示灯是不会点亮的,只有面板上的CAN RUN 和CAN ERR指示灯会亮。

ATV600、ATV900、ATV340(>22KW)变频器插上CANopen通讯卡后,通讯卡和变频器面板位置处的CAN RUN和CAN ERR指示灯都会亮,但是通讯卡上的指示灯在底部不好观察。
ATV340(≤22KW)变频器插上CANopen通讯卡后,由于变频器面板位置处没有CAN RUN和CAN ERR指示灯,只有通讯卡上的CAN RUN 和CAN ERR指示灯会亮。通讯卡装在变频器的正面,可以直观地在通讯卡上观察CAN RUN和CAN ERR指示灯。

注意:ATV600、ATV900、ATV340(>22KW)变频器,通过变频器面板位置处的指示灯监视通讯状态时,需要将对应的标签纸插入后才能看到RUN/ERR指示灯。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。