我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320通过外接端子触发STO功能后是否需要给变频器断电复位?

问题描述:
ATV320通过外接端子触发STO功能后如何复位

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器外接端子触发STO功能,面板显示STO后,不需要给变频器断电复位。

变频器显示STO,不是故障,是变频器处于安全转矩断开的状态。只要触发STO的外接端子恢复接通后,变频器就可以解除STO状态。