我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312、ATV32的SoMove文件如何转换为ATV320的项目文件?
问题描述:
ATV312或者ATV32的SOMOVE文件可以通过SOMOVE的文件转换功能转换为ATV320的项目文件,然后下载到新的ATV320变频器。

所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器; ATV312变频器

解决方法:

ATV312或者ATV32的SOMOVE文件转换为ATV320的SOMOVE项目文件步骤如下

1、打开SOMOVE软件点击工具下方的设备转换

2、在弹出的对话框中选择需要转换的文件,然后在选择目标设备处选择ATV320,再点变换

3、在弹出的对话框中选择ATV320变频器类型及固件版本,然后点确定

4、在弹出的转换结果窗口点击Continue

5、在弹出的危险警告窗口点击确定

6、文件转换完成,可以在文件选项中保存转换后的文件。