我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器将继电器功能设置为“PID反馈报警(PFA)”的时候,继电器是如何动作的?
问题描述:
ATV320变频器将继电器功能设置为“PID反馈报警(PFA)”的时候,继电器是如何动作的?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320如果将继电器的功能配置为“PID反馈报警(PFA)”的时候,需要同时满足以下两个条件继电器才输出:

1.PID反馈值<“反馈超下限报警(PAL)”,或者 PID反馈值>“反馈超上限报警(PAH)”

2.变频器处于运行状态。