我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320*W和ATV320*WS的后缀W和WS是什么意思?

问题描述:
ATV320*W和ATV320*WS的后缀W和WS是什么意思?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

带有“W”或“WS”后缀的ATV320均为高防护等级:

“W”尾缀是没有Vario负荷开关的变频器,外壳防护等级 IP66。

“WS”尾缀是带有Vario负荷开关的变频器,外壳防护等级 IP65。