如何在SoMove里更改ATV340变频器的设备名称?
问题描述:
ATV340变频器设备名称更改介绍所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
打开SOMOVE软件,点击“离线创建项目”,在Create topology弹出框中将Device Name中填入11后,再点击创建按键即可(如图一所示);若要更改创建的设备名称,有两种方式可以更改:第一种需要在My Device里面,点击修改拓扑结构(Modify topology),在Modify topology弹出框中将Device Name中的11改成12如下图二所示,再点击OK键确认即可,更改完后通信连接同步刷新。第二种需要在"参数列表(Parameter list)"里,点击页面左边的变频器(Drive)后,在现场总线(Fieldbus)里点击端口- Modbus TCP/以太网 IP(Port-Modbus TCP/Ethernet IP),下拉菜单中的常规设置(Generic Settings),在Device Name中的11改成12后,点击Apply Changes to Device下的勾号(如图三所示),更改完后通信连接同步刷新即可。
图一
图二
图三
是否有帮助?