我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340系列变频器的控制端子块能否单独订货?

问题描述:
ATV340系列变频器的控制端子块是否有单独订货号?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340系列变频器≤22KW的产品有端子块套件的型号,但是没有单独一个端子块的型号,只能订购完整套件,套件包含的端子块如下图:

根据功率不同,有如下三个型号:

VW3A34001,适用于ATV340U07N4*,ATV340U15N4*,ATV340U22N4*,ATV340U30N4*,ATV340U40N4*

VW3A34002,适用于ATV340U55N4*,ATV340U75N4*

VW3A34003,适用于ATV340D11N4*,ATV340D15N4*,ATV340D18N4*,ATV340D22N4*

注意:VW3A34003中没有动力接线端子,因为ATV340D11N4*-ATV340D22N4*的动力接线端子集成在本体上,无法拔出更换。