我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340内置编码器接口在不接编码器时,能否接入PTC探头信号?
问题描述:
ATV340在不接编码器时,内置编码器接口能否接入PTC探头信号?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340≤22KW的变频器内置一个编码器接口,该接口支持PTC和Klixon的温度探头,还可以支持PT100,PT1000和热电偶,需要将传感器连接到内置编码器接口的8,9脚上。

在不接编码器时,可以将PTC温度探头接入到该接口,编码器类型需要激活,但是编码器用途不要启用,如下图:

在电机参数-电机监视-热监控中将编码器温度传感器设置为PTC,如下图:

此时可以在显示菜单中的模拟输入映像中看到当前PTC的阻值,如下图:

如果将阻值调到2.9KΩ以上,变频器就会报TECF编码器温度传感器故障,如下图:

其它阈值与AI1接PTC传感器时一致,如下:

过热触发阈值:2.9 kΩ +/– 0.2 kΩ

过热复位阈值:1.575 kΩ +/– 0.75 kΩ

低阻抗检测的阈值:50 Ω –10 Ω/+20 Ω

对于小于 1000 Ω 的低阻抗提供保护