我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
基本面板VW3A1113可以完成ATV340变频器的固件升级吗?
问题描述:
基本面板VW3A1113不可以完成ATV340变频器的固件升级,高级面板VW3A1111才可以

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

不可以。虽然固件文件可以传输到ATV340,但变频器面板的左上角会显示FWUP。要完成固件升级需要激活固件升级功能(菜单[文件管理]--[固件升级]),VW3A1113基本面板没有固件升级菜单;需要连接高级面板VW3A1111才能完成固件升级。