我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV340、ATV930变频器通过内置以太网做主从时,从机运行信号如何反馈?
问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器通过内置以太网做主从时,从机运行信号如何反馈?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV340/ATV930通过内置以太网做主从,如果将从机的一个继电器定义为运行,那么只有主机得到起动信号之后此继电器才会动作。只给从机起动信号时,此继电器不会输出。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。