SoMove软件如何连接设置密码的ATV340、ATV630、ATV930变频器?
问题描述:
SoMove软件如何连接设置密码的ATV340、ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器?所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列变频器解决方法:
SOMOVE软件连接设置了密码的ATV630,930,340变频器步骤如下:
1,如下图所示,连接变频器,SOMOVE会提示输入密码解锁,可以选择输入正确密码解锁登陆或者在锁定模式下登陆。密码必须是6位,和变频器【8.2密码】菜单下设置密码一致即可。

2,锁定模式登陆和解锁登陆区别。
(1)解锁模式和锁定模式设备栏选项是一样的,如下图所示。锁定模式登陆下在设备栏中出厂设置,保护,configuration management,重启变频器四个选项不可用。

(2)锁定模式下,只可以操作显示器菜单,别的菜单都为灰色,无法操作。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?