我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV930和ATV340从哪个固件版本开始支持主/从控制功能?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0和ATV340从哪个固件版本开始支持主/从控制功能?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV930 V1.2 IE02和更高固件版本变频器具有“主/从配置”功能;

ATV340 V1.5 和更高固件版本且集成以太网通讯的变频器具有“主/从配置”功能。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。